lo último del fútbol Hace 6 dias

Derbis en la jornada española con el River-Boca de fondo

AFP

Madrid (AFP) -

Jornada de derbis en la 15ª jornada del campeonato español de liga, que se abre el viernes con un duelo entre los vecinos Leganés (16º) y Getafe (9º) y tendrá un Espanyol-Barcelona antes del esperado partido por la Copa Libertadores River Plate-Boca Juniors, dos equipos de Buenos Aires, en Madrid.

Apenas cinco kilómetros separan el estadio del Leganés del coliseo getafense, dos conjuntos de la periferia sur de Madrid que mantienen una gran rivalidad.

El antagonismo no es menor entre el Espanyol y su vecino, el Barça, aunque esta temporada los 'pericos' (séptimos) ocupan las posiciones de cabeza, a siete puntos del líder azulgrana.

El Barcelona tendrá que imponerse en el estadio de Cornellá-El Prat si quiere conservar el liderato, ya que sus perseguidores no están lejos. El Sevilla (2º a un punto) visita al Valencia (14º) mientras que el Atlético de Madrid (3º a tres unidades del Barça) recibe a un sorprendente Alavés (4º) el sábado.

Por su parte el Real Madrid (5º) viaja al campo del colista, el Huesca, que no gana en Liga desde la primera jornada.

El desplazamiento de los 'merengues' a Aragón deja libre su estadio, el Santiago Bernabéu, puesto a disposición de los organizadores de la Copa Libertadores para disputar el domingo el partido de vuelta de la final del torneo más prestigioso del fútbol sudamericano, reubicado tras violentos incidentes.

Rivales de Buenos Aires, River Plate y Boca Juniors se medirán en el recinto madridista, a 10.000 km del estadio Monumental que debía acoger la vuelta, tras el empate 2-2 del partido de ida. 

-- Programa de la 15ª jornada de la Liga española (horas GMT):

- Viernes:

(20h00) Leganés - Getafe

- Sábado:

(12h00) Atlético de Madrid - Alavés

(15h15) Valencia - Sevilla

(17h30) Villarreal - Celta

(19h45) Espanyol - FC Barcelona

- Domingo:

(11h00) Eibar - Levante

(15h15) SD Huesca - Real Madrid

(17h30) Real Sociedad - Valladolid

(19h45) Betis - Rayo Vallecano

- Lunes:

(20h00) Athletic Bilbao - Girona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 28 14 8 4 2 37 19 18

2. Sevilla 27 14 8 3 3 26 15 11

3. Atlético Madrid 25 14 6 7 1 18 10 8

4. Alavés 24 14 7 3 4 18 14 4

5. Real Madrid 23 14 7 2 5 22 19 3

6. Levante 21 14 6 3 5 23 21 2

7. Espanyol 21 14 6 3 5 17 16 1

8. Girona 21 14 5 6 3 17 16 1

9. Getafe 20 14 5 5 4 15 11 4

10. Real Sociedad 19 14 5 4 5 17 16 1

11. Betis 19 14 5 4 5 14 17 -3

12. Eibar 18 14 5 3 6 15 19 -4

13. Celta 17 14 4 5 5 25 22 3

14. Valencia 17 14 3 8 3 11 11 0

15. Valladolid 17 14 4 5 5 11 14 -3

16. Leganés 16 14 4 4 6 14 18 -4

17. Villarreal 14 14 3 5 6 13 16 -3

18. Athletic Bilbao 11 14 1 8 5 14 23 -9

19. Rayo Vallecano 10 14 2 4 8 15 28 -13

20. SD Huesca 7 14 1 4 9 12 29 -17

AdChoices