noticias entretenimiento Hace 6 dias

Neill Blomkamp dirigirá nueva película de “RoboCop”

The Associated Press

NUEVA YORK (AP) — RoboCop regresará una vez más a combatir el crimen.

MGM desarrolla la secuela de "RoboCop Returns" con el director de "District 9" y "Elysium" Neill Blomkamp a cargo. La película será la continuación a la cinta original de Paul Verhoeven de 1987 sobre un policía cyborg en una Detroit afectada por el crimen. Estará basada en un guion que nunca logró realizarse de los escritores de la película de 1987, Edward Neumeier y Michael Miner.

Tras la original se realizaron dos secuelas, en 1990 y 1993. MGM intentó revivir "RoboCop" con una producción de 100 millones en 2014, protagonizada por Joel Kinnaman. Pero la cinta no sirvió para relanzar la franquicia, tras sumar 58,6 millones por venta de boletos en Estados Unidos y Canadá, aunque le fue mejor en la taquilla extranjera con 184,1 millones.

Deadline reportó primero el proyecto.

AdChoices