noticias entretenimiento Hace 5 dias

Correo filtrado revela que HBO negoció con hackers

The Associated Press — Por MATT O'BRIEN y TALI ARBEL - Associated Press

BOSTON (AP) — Unos hackers filtraron un correo electrónico de HBO en el que la empresa expresaba su disposición para pagarles 250.000 dólares como parte de una negociación por datos robados de sus servidores.

El correo del 27 de julio fue enviado por John Beyler, un ejecutivo de HBO que agradeció a los hackers por “hacernos notar” puntos vulnerables previamente desconocidos de su seguridad. El ejecutivo pidió un plazo de una semana y dijo que HBO estaba dispuesto a hacer un pago “de buena fe” por 250.000 dólares, el cual calificó como una recompensa o "programa bug bounty”, como se le suele decir en el argot de los hackers a las iniciativas de las organizaciones para colaborar con los hackers para mejorar su seguridad. En el correo el pago no era calificado como una extorsión.

HBO rechazó hacer comentarios al respecto. Una persona cercana a la investigación confirmó la autenticidad del correo pero dijo que era un intento de ganar tiempo y evaluar la situación.

Los mismos hackers filtraron subsecuentemente material de HBO y exigieron un pago multimillonario.

Más allá de si HBO alguna vez tuvo la intención de cumplir con la oferta de 250.000 dólares, el correo creó dudas el viernes entre los profesionales de seguridad sobre la importancia de los datos, así como la forma en la que esto afectará futuros ataques.

"Es interesante que lo están manejando como un programa de bug bounty”, dijo Pablo Garcia, director general de FFRI North America, con sede en Aliso Viejo, California. "Están siendo extorsionados, si esto fuera un bug bounty, sería honesto”.

El correo de Beyler a los hackers dijo que la empresa estaba trabajando “muy duro” para revisar todo el material que proporcionaron y también encontrar la manera de hacer una gran transacción en bitcoin, el método de pago solicitado por los hackers.

“Tienen la ventaja de habernos sorprendido”, escribió Beyler. "Siguiendo el espíritu de la cooperación profesional, les pedimos ampliar su fecha límite por una semana”.

El primer ataque cibernético a HBO se volvió público el 31 de julio. Después, la semana pasada, los hackers _usando el nombre de “Mr. Smith"_ publicaron nuevos archivos robados a HBO y exigieron que el canal pagara varios millones de dólares para evitar ese tipo de filtraciones.

Los materiales divulgados incluían guiones de los episodios de "Game of Thrones" y un mes de correos electrónicos de la vicepresidenta de programación de cine de HBO. También había documentos internos, incluyendo un reporte de acusaciones legales contra el canal y las cartas de oferta de trabajo para los principales ejecutivos.

HBO dijo que está colaborando con las autoridades y firmas de seguridad cibernética para investigar el ataque, que es el más reciente en afectar a Hollywood.

Hasta ahora las filtraciones han sido menores al caos que se generó en Sony en 2014. En abril, un hacker dijo que había lanzado episodios de "Orange is the New Black" de Netflix antes de su estreno.

Pagar a los hackers puede ser peligroso porque demuestra que ser un tipo malo puede ser un buen negocio, dijo el experto en seguridad online Oren Falkowitz, director general de Redwood City, California Area 1 Security.

Es mejor que las empresas inviertan en prevenir ataques.

"El motivo por el que llegaron a este escenario es porque ellos no tenían la estrategia correcta de prevención”, dijo Falkowitz. "La próxima empresa, ya sea Showtime o Death Row Records o quien sea, necesita ver que un día despertarán con esta realidad a menos que la confronten”.

__

Arbel reportó desde Nueva York.

AdChoices