latinoamérica Hace 1 semana

Empate técnico entre candidatos a balotaje en Costa Rica, según sondeo

AFP

San José (AFP) -

El predicador evangélico Fabricio Alvarado y el exministro oficialista Carlos Alvarado parten en una situación de empate técnico para la segunda ronda de elecciones presidenciales del 1 de abril en Costa Rica, según una encuesta divulgada este miércoles.

La consulta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica indica que el exdiputado evangélico tiene el 45% de las intenciones de voto entre quienes están decididos a votar, frente al 42% de su rival.

La diferencia de tres puntos es inferior al margen de error de la encuesta, de 3,6 puntos, según el CIEP.

"El escenario que se abre es de un resultado muy cercano, de fuerzas muy parejas", comentó el politólogo Ronald Alfaro, del CIEP.

Fabricio Alvarado, un periodista de 43 años que dejó el trabajo de reportero para predicar y cantar en iglesias pentecostales, está postulado por el minoritario partido Restauración Nacional (RN, derecha).

"Hemos mantenido una estabilidad importante, lo cual nos da mucha satisfacción, pero mantenemos la posición de invitar a los restauradores del país a trabajar" para conquistar votos en el centro del país, donde su partido tiene menos fuerza, comentó Fabricio Alvarado.

Carlos Alvarado, de 38 años, también periodista con estudios en política y experiencia como ministro del actual gobierno, es el candidato del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC, centro izquierda).

"Nos motiva a trabajar más, a seguir reforzando nuestras propuestas de empleo para todo el país, sobre todo para las zonas costeras", donde el candidato pentecostal tiene ventaja, comentó Carlos Alvarado sobre la consulta.

El predicador evangélico obtuvo 24,9% de los votos en las elecciones del 4 de febrero, frente a 21,6% del aspirante oficialista.

La encuesta del CIEP se basa en un panel de 723 personas consultadas periódicamente desde octubre de 2017, y se realizó del 6 al 8 de febrero por vía telefónica con un margen de error de 3,6%.

Según la consulta, 54% de los seguidores de Fabricio Alvarado señalan que la principal razón para apoyarlo es "la defensa de los valores tradicionales".

El predicador, que hasta enero aparecía con 3% de respaldo, emergió como favorito en las encuestas después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión favorable al matrimonio homosexual y propuso retirar a Costa Rica de ese tribunal en respuesta a dicha opinión, capitalizando así el apoyo de los sectores conservadores.

AdChoices