economía Hace 4 dias

Wall Street termina una semana difícil con buena nota

AFP

Nueva York (AFP) -

Wall Street se recuperó este viernes y acabó con buena nota una semana difícil marcada por un incremento de las tensiones geopolíticas: el Dow Jones aumentó 0,08% y el Nasdaq un 0,64%.

Según los resultados definitivos, el índice estrella Dow Jones Industrial Average avanzó 14,31 puntos a 21.858,32 puntos y el Nasdaq, de dominante tecnológica, 39,68 puntos a 6.256,56 puntos. El índice S&P 500 progresó 3,11 puntos, 0,13%, a 2.441,32 puntos.

La Bolsa de Nueva York dio muestra este viernes de un ligero aumento de optimismo a pesar de que la situación geopolítica no parece mejorar entre Estados Unidos y Corea del Norte. 

"A pesar de toda esta retórica, hay un sentimiento general de que no vamos a llegar a la guerra", estimó Karl Haeling, de LBBW.

Principal indicador de la semana, los precios al consumo (CPI) en Estados Unidos avanzaron levemente el mes de julio pero menos de lo esperado, según las cifras publicadas este viernes por el Departamento de Trabajo.

"La inflación sigue estando por debajo de las expectativas, por lo que no constituye una inquietud", comentó Adam Sahran, de 50 Park Investment.

El marcado obligatorio no presenta una dirección clara: el rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense a 10 años, que evoluciona inversamente al precio de las obligaciones, estaba a las 20H20 GMT a 2,190% contra 2,198% el miércoles por la noche, y el de los bonos a 30 años a 2,786%, contra 2,773%.

AdChoices